This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于条带中单个 LED 强度控制的 LED 驱动器 IC

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5973, TLC5954, TLC5955, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967974/led-driver-ic-for-individual-led-intensity-control-in-a-strip

主题中讨论的其他器件:TLC5973TLC5954TLC5955TLC59116

我们使用的是这些 LED:  

我们将以并联方式连接它们、Vsupply 我们可以选择高达3-12V 的电压、我们可以进行定制。

LED 条将具有大约48个 LED。

我们需要单独控制每个 LED 的强度(0至100%)。 TI 是否为此推荐了 IC 解决方案?

我检查  了 TLC5973是否有这样的解决方案、但它适用于三个 LED? 是否有更好的解决方案可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:要通过的最大电流为300mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    对于 TLC5973、您可以级联16个 IC 来控制所有 LED。 此外、我们还有一些其他48通道器件、如 TLC5954和 TLC5955。 但是、所有专为 RGB 应用设计的高通道数器件的最大输出电流都很低。 TLC5973的最大输出电流为50mA、您的应用中每个 LED 的电流要求是0~300mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wardy、
    是的、在我的应用中、最大电流将高达300mA。

    要控制强度、必须在0至300mA 之间进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    TLC59116是满足您要求的一种功能解决方案。 每个通道可支持高达120mA 的电流、因此并联3个通道可支持您的 LED。 它具有8位 PWM 分辨率、可 单独 控制 强度。 一个 IC 具有16个通道、总共10个 IC 可支持48个 LED。 14 I2C 地址可用、您可能需要多路复用器来控制所有这些地址。