This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:最大频率

Guru**** 2508265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969486/ucc28050-maximum-frequency

器件型号:UCC28050

您好!

你好。 但愿你一切顺利。

我们的客户想知道使用 UCC28050时可能的最大工作频率是多少。 它们需要超过250kHz 或更高的频率。 芯片能做到吗?

 否则、您是否可以建议在更高频率下工作的 FIT 形式和功能相等?

感谢您的友好支持。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    控制器中没有专门用于限制最大频率的设计。

    因此、250kHz 应该是可以的。

    您可以 使用最小频率计算 PFC 电感器、后跟数据表。

    当您尝试提高频率时、请确保 PFC MOSFET /电感器和控制器满足温度要求。