This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:工作时温度过高

Guru**** 1093020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968438/tps56528-temperature-is-too-high-when-working

器件型号:TPS56528

您好、TI 专家、

我的客户正在使用 TPS56528设计 PCB。 它们在 PCB 中使用了2个 IC。

问题是、一个 IC 工作正常、没有问题。 但另一个 IC 在工作时温度过高。

这是室温为25℃的红外摄像头屏幕截图。

℃℃TPS56528为51.2 μ A、而右侧为66 μ A。

在℃℃中、IC 顶部的温度为90.9 ̊ C、环境温度为60 ̊ C。

这是2个 IC 的原理图和布局。

1) 1) IC、没问题、Vout=0.8V

2) 2) IC 加热问题、Vout=1.0V

3)这里是12V 输入和1.0V 输出的电流波形。

请检查此问题、如果有任何改善此热问题的要点、请告知我。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

      在60°C 环境温度下、您称之为"正常工作"的 IC 的温度是多少?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    PCB 在外壳中、当器件工作时、外壳内部为60℃。 ℃在 IC (TPS56528)的顶部、温度为90.9 μ A。

    我们测量了它在 IC 顶部连接热耦合器。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    每个电压轨的负载电流是多少?  

    我尝试使用 WEBENCH 快速检查热性能。 在12Vin-1vout -5A 下、TC 约为68.5。

    您可以检查从 WEBENCH 导出的以下文件。

    如果光笔减少热量,您可以尝试在 IC 周围添加更多过孔,使用厚层...

    e2e.ti.com/.../WBOperatingValuesDesign102.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还建议在 VIN-GND 附近添加0.1uF 电容器。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    您℃说温度为68.5 ̊ C。 它是否在室温下为25℃?

    您是否还可以使用0.8V 输出检查温度?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它们的负载是多少? 热性能与应用条件最相关。  

     您也可以通过 WEBENCH 获得结果。

    WEBENCH 链接:<

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    现在、我将与我的客户讨论此问题。

    顺便说一下、我从 WEBENCH 仿真了电路、找不到 TC (外壳顶部温度)、我只找到了结温。

    (请参阅随附的报告)

    此外、我的报告仅创建 pdf 文件。 不像您一样使用 txt。

    您能告诉我在哪里可以检查外壳顶部温度吗?

    此致、

    Chase

    e2e.ti.com/.../WBDesign8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们对 Tj 的关注程度高于 TC、这就是 WEBENCH 显示此数据而不是 TC 的原因。

    我在文件中添加 TC 数据以供您参考。 您可以使用简单 的公式:TC=Tj - ΨJT * Power 获取 TC 数据。

    ΨJT 是结至顶部的表征参数,tps56528为8.7 C/W;功率是总功率耗散,您可以在 WEBENCH 中获得。

    我发现您设置 Ta=60C、客户是否需要在60C 环境下工作的 IC?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢你的答复。

    正如我所说、由于 PCB 在产品外壳中、Ta=60C、内部环境温度大约为60C。

    因此我可以计算 Tc = 107.8-(8.7*1.428)= 95.38C

    现在、我担心的是、当然、该 Tj 和 TC 温度符合规格、但我认为这太热了。

    此终端设备是 L2以太网交换集线器。 它必须始终运行、一年一年一夜。

    对于这种恶劣的环境、您是否有任何寿命数据?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道这种情况的热要求? 正如您所说 ,IC 将始终在~60C 环境温度下工作。  

    能否帮助您确认典型应用并 重新加载?  

    对于生命周期,您可以检查质量备忘录(HTOL 数据)以供参考。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我向客户询问了热要求。 他们说没有固定值、只是检查它是否在规格下。

    因此、无论在何种情况下、结温都低于150°C、这样就可以正常工作了。

    但问题在于、该器件是始终开启的器件、因此如果时间过了、它们就无法预料。 1年2年后、他们不知道会发生什么情况。

    器件是 L2以太网交换机。 有问题的 TPS56528具有1.0V 和4.2A 的最大输出。

    如果您在这种硬(热)条件下给我发送生命周期、这对我会非常有帮助。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们将在下周一检查 HTOL 数据并向您提供反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以在以下链接中检查所有合格结果: 资格摘要

    对于 HTOL 应力数据,它将在125 C 的最大工作电压下工作1000小时。 HTOL 期间没有任何故障(3个批次,77个批次)。  

    BRS、

    年轻