您好、TI 专家、
我的客户正在使用 TPS56528设计 PCB。 它们在 PCB 中使用了2个 IC。
问题是、一个 IC 工作正常、没有问题。 但另一个 IC 在工作时温度过高。
这是室温为25℃的红外摄像头屏幕截图。
℃℃TPS56528为51.2 μ A、而右侧为66 μ A。
在℃℃中、IC 顶部的温度为90.9 ̊ C、环境温度为60 ̊ C。
这是2个 IC 的原理图和布局。
1) 1) IC、没问题、Vout=0.8V
2) 2) IC 加热问题、Vout=1.0V
3)这里是12V 输入和1.0V 输出的电流波形。
请检查此问题、如果有任何改善此热问题的要点、请告知我。 谢谢。
此致、
Chase