This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396的建议组件值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969612/recommended-component-values-of-tps51396

主题中讨论的其他器件:TPS51396TPS568230

大家好、

对于 TPS51396数据表说明、我有2个问题。

1.在 EVM 原理图中、CFF 电容在哪里? 它的功能是什么?

2.我们是否有 Vout=1.8V 的建议组件值?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    前馈电容器是一个放置在高侧反馈电阻器上的电容器、可以 提高电源的稳定性和带宽。 该电容器向控制环路添加一个零点和一个极点、可以战略性地放置该极点以改善相位裕度和带宽。 详细信息可查看链接的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slva466a/slva466a.pdf

    2.对于1.8V 输出电压、您可以使用1.2uH 电感器、Rlow=30K、Rup=60K 电阻器。 其他器件的输出电压为1V。 老实说、您还可以使用 TPS568230 Webench 来选择外部组件。

    谢谢、

    Lishuang