This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:偶尔停止开关

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969575/tps54331-stop-switching-occasionally

器件型号:TPS54331

您好!

我的客户使用 TPS54331从5V 输入生成3.3V 电压、原理图如下:

输出3.3V 用于为 C2000 MCU 供电并上拉某些比较器输出源。 在大多数情况下、器件可以正常工作。 但器件有时会停止开关、波形如下所示:

CH1 (黄色) 5V 输入、CH2 (蓝色) 3.3V 输出、CH3 (紫色) PH 引脚、CH4 (绿色) BOOT 引脚。

通过缩小、波形为:

通过执行 BOOT-PH 数学运算、我们可以看到、BOOT 电容器电压逐渐降至2.4V、然后器件停止开关。

这个问题似乎是由启动电容器 UVLO 引起的。 但我们不知道它为什么会像这样运行。 我们启动电路100次、可以看到它大约发生10次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    它应该由大占空比和低 Vin 引起。

    当高侧导通时、引导电压将降低。 如果导通时间过长、则会触发引导 UVLO。

    您可以增大输入电压以进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Howard  

    1.您是否执行了(BOOT-PH)? 为什么它是负?   

    2.根据您的描述,在切换时,启动电容器似乎已放电,我们应检查原因。  

     请检查引导电容器上是否存在泄漏电流。  

    每个 电路板是否都有此问题?