This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:MODE 引脚控制问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969487/tps61022-mode-pin-control-question

器件型号:TPS61022

大家好、

我不理解这一点、所以我想问。  

当负载从轻负载(150mA)更改为重负载/峰值负载(3A)时、是否需要控制 MODE 引脚?

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    您不必控制具有不同负载的 MODE 引脚。 如果您将 MODE 引脚连接至逻辑低电平、器件将在轻负载下以 PFM 模式工作。 如果 MODE 引脚为逻辑高电平、则器件始终在全负载范围的强制 PWM 模式下工作。

    您可以在数据表中找到详细的 PFM 模式和 MODE 引脚配置。