This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:根据 BQ28Z610-R1-TR 文件修改电量监测计的初始密码,为什么不能成功修改? 我的配置是否有问题?

Guru**** 2589290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969140/ccs-according-to-the-bq28z610-r1-tr-file-to-modify-the-initial-password-of-the-fuel-gauge-why-can-t-it-be-modified-successfully-is-there-something-wrong-with-my-configuration

工具/软件:Code Composer Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎没有对校验和执行第二条命令。

    "起始地址0x60、数据块(十六进制)为[0A 0C](校验和后跟长度)

    校验和= 0x0A =~μ s (0x35 + 0x00 + 0x23 + 0x01 + 0x67 + 0x45 + 0xAB + 0x89 + 0xEF + 0xCD)。 最后一个校验和是结果的按位反转"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TRM 中尝试过该操作、但未成功。 您能否提供成功更改初始密码的屏幕截图或说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是成功更改初始密码的屏幕截图。 另外、确保在发送第一个密钥后的4S 内发送第二个密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。 经过多次尝试,我终于成功了。 成功的关键是在短时间内发送这些命令。 一次性修改的成功率很低、您需要使用微控制器或主机计算机来发送命令、成功率应该更高