This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:过流保护

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967945/tps546c20a-over-current-protection

器件型号:TPS546C20A

我已经为两相模式设计了采用 TPS546C20A 的电源。

它运行良好。  

如何为两相模式设置过流限制?

如果是65A 过流保护、如何设置 OCP 限值?

每个器件的最大过流保护限制为52A。 如何为两相模式设置 OCP 限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们的美国团队将在下周初向您提供反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546C20A 在多相单输出堆栈中为每个器件使用单独的 PMBus 地址、因此您需要单独设置每个器件的电流限制。

    每个器件将独立感应负载电流并对其做出响应。  对于65A 总输出电流限制、请将每个相位设置为32.5A 电流限制。  如果您想为相位间不匹配增加一些额外裕度、请将电流限制设置为比32.5A 高10%+ 3.25A = 35.75A。

    由于 IOUT_OF_FAULT_LIMIT 使用-1的固定指数值、因此分辨率限制为0.5A。  标称电流限制为72A 时、电流最高可达36A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    这很有帮助。

    我有另一个问题。

    另一个问题是 两相单输出的最小电流限制是多少。

     10Amps (5Amps + 5AMPP)?

    谢谢、此致