This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:PMIC -纽扣电池到 PMIC 串联电阻器选择

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TMDSEVM437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969103/tps65218-pmic---coin-cell-battery-to-pmic-ic-series-resistor-selection

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM437X

您好,

您能否建议如何选择串联电阻器 RTC 纽扣电池。

 在 PMIC IC“TPS65218”中提到的10欧姆串联电阻器。 但使用了 EVM AM437x 电路板1.4K 电阻器。

PMIC - TPS65218 IC 数据表图像

EVM-AM437x -电路板图像

此致、

高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V/10欧姆= 330mA  (从纽扣电池到 PMIC 的最大电流)。

    3.3V/1.4k Ω= 2.36mA (从纽扣电池到 PMIC 的最大电流)。

    它是一个限流电阻器。 就个人而言、我认为1.4k Ω 听起来有点高(不允许足够的电流)、而10 Ω 听起来有点低。

    我将使用介于100欧姆和330欧姆之间的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prem、

    很抱歉、我没有看到您尝试共享的图像、因此我没有看到您在 AM437x EVM (TMDSEVM437X)中讨论的1.4k 电阻器。

    在 R61上方的 EVM 原理图上、您是否看到接头  J25? 当您在这2个引脚上安装跳线时、R61会短路。

    在我看来 、R61 应标记为 DNI、或调换连接10 Ω 限流电阻器。 R61很可能用于测试、但不打算用于最终设计。

    我在这里回答了类似的问题:

    也许你和 M Amarnath 正在使用相同的设计:-)