This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:TPS7A0533PDBVT -输出电压跟踪

Guru**** 2514465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969498/tps7a05-tps7a0533pdbvt---output-voltage-tracking

器件型号:TPS7A05

你好

您能否告诉我 TPS7A0533PDBVT 的输出电压是否跟踪输入电压低于3.3V? 我希望在电池供电的操作中使用它、如果它在电池输入降至3.6V 以下时继续输出、这将非常有用。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、  

     在数据表的第7.4.2节"压降模式"中、讨论了当器  件处于压降时、输出将是输入电压减去器件的压降电压(第8.1.5节"压降电压")。

    Vout = Vin - Vdo

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Juliette、感谢您的帮助。

    祝你一切顺利

    Karl