This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P:Tj 的工作温度为85C 或125C?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV740P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969351/tlv740p-operating-temperature-for-tj-is-85c-or-125c

器件型号:TLV740P

您好!

从 TLV740p 的网页上可以看到、工作温度 高达125C。

工作温度范围(C)-40至125

但建议将数据表温度设置为85C。

我能知道哪一个是正确的吗?

如果85°C 正确、对于 SOT23-5封装、5V 输入电压、3V 输出电压的最高环境温度为-26.69C。 是这样吗?

85-216*(5V-3.3V)*0.3=-26.69C

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    该器件的数据表中的最大 Tj 额定值为125C。 但是、正如脚注所述、在85C 以上的温度范围内长时间使用可能会影响器件的可靠性。

    请参阅 下面的第7.3.6节"热关断"

     

    至于环境温度计算、热阻值取决于电路板的布局。  

      数据表中的第8.1.7节功率耗散(PD)和第8.1.7.1节"估算结温"说明了如何计算该值。  

    最棒的

    Juliette