Other Parts Discussed in Thread: TLV740P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV740P 您好!
从 TLV740p 的网页上可以看到、工作温度 高达125C。
工作温度范围(C)-40至125
但建议将数据表温度设置为85C。
我能知道哪一个是正确的吗?
如果85°C 正确、对于 SOT23-5封装、5V 输入电压、3V 输出电压的最高环境温度为-26.69C。 是这样吗?
85-216*(5V-3.3V)*0.3=-26.69C
BR、
弗兰克