This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:功率耗散

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968675/ucc21520-power-dissipation

器件型号:UCC21520

您好的支持团队。

是否正确地认为数据表中用于获取 PGO 的公式(14)适用于一个通道?
对于2个通道、加倍的想法是否正确?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的直觉是正确的、公式14用于一个通道、对于两个通道、应加倍。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian - San

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、正确的是、

    公式11、12、13、14、15、 16 和17 均 适用于双通道。

    例如,如果双通道 V*Q*FSW 为单通道,则公式12。 在等式14中、如果外部电阻为零、栅极驱动器将消耗所有与开关相关的损耗、支架中的值将为2。 PGDO 等于 PGSW。 PGSW 用于双通道。

    为了理解每个通道、请参考  下面这个应用手册中的等式9。