This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:运行模式

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969513/tps53318-operation-mode

器件型号:TPS53318

大家好、团队、

我的客户想知道 、与跳跃模式相比、在 FCCM 模式下运行 TPS53318是否能提供更快的瞬态响应? 他们的应用可能需要高达3A@3.3V 的转换率为1A/us。

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FCCM 的瞬态响应可能比 Skip (跳过)操作更好。  

    如果从0A 步至满负载或从满载步至0A、FCCM 肯定会有更好的响应。  

    请参阅数据表中的图9-6和9-7。