This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:出现 Webench 中的错误消息

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969237/lmz14201h-error-message-in-webench-appeared

器件型号:LMZ14201H

大家好、

一位客户尝试使用 以下规格模拟 LMZ14201H:Vin =11V-14V、Vout=10V 和 Iout=0.5A。 但是、下面的错误消息出现在 Webench 中。 这是 Webench 中的一个错误、还是因为最小 Vin 和 Vout 之间的差值仅为1V?  

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    是的、您可能会在最小输入电压下达到最大占空比(所需的关断时间)。 典型值为260ns。  

    如果您增加最小 Vin、您应该能够获得10V 输出。 或者、您可能必须以非常低的频率(例如200kHz 或更低)进行切换、以便在输入电压为11V 时获得10V 的输出电压。 为了避免压降情况、WEBENCH 可能更加保守。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo