This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:电感器值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969185/lmr33610-inductor-value

器件型号:LMR33610

下午好!

 

我希望选择一个电感器来与该部件配合使用。 我目前正在查看 A 变体(400kHz FSW)。

使用 WBench、选择了15uH 的电感器;但使用数据表中的公式、建议最小值为220uH (大约)。

 

使用0.3作为常数 K。输入范围介于10V 和16.8V 之间;公式中使用16.8V。 输出为3V3 @ 100mA。

您建议使用哪种值?

 

汇总值为:

VIN = 16.8V

Vout = 3.3V

k = 0.3

Fsw = 400kHz

Imax = 0.1A

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我仔细检查了 WEBENCH 并得到了相同的不同结果。 我建议在您的应用中使用15uH 的电感。
    查看 表2。 典型的外部组件值 、便于快速选择 BOM。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Alenjandro、我将在构建 SMPS 时尝试更新线程。

    谢谢

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题! 我们随时为您提供帮助。 此致、 Alejandro