This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:Sch 审查

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968998/lm73605-q1-sch-review

器件型号:LM73605-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73605

大家好、  

我的客户现在在其4D 雷达项目中使用 LM73605。

您能帮您回顾一下 SCH 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    RT 电阻器是否未组装?

    如果您打算运行500kHz、则 RT 可保持悬空。 如果您运行的开关频率为2MHz、则需要组装 R322。  

    其他组件看起来正常。  

    需要检查的事项:

    1) 1)我不确定输出电容的额定电压是多少。 我建议使用4x22uF、16V 输出电容器。  

    2) 2) 2MHz 设计的电感器值为4.7 μ H、对于500kHz 设计、我建议使用饱和电流等于器件高侧电流限制的6.8uH - 10uH 电感器。  

    3) 3) R321的值应为0欧姆。 通过这种方式、MODE/SYNC 引脚是一个到 VCC 的直接上拉电阻、用于强制 PWM 运行

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arief、

    反馈如下:  

    RT 电阻器是否未组装?

    如果您打算运行500kHz、则 RT 可保持悬空。 如果您运行的开关频率为2MHz、则需要组装 R322。  

    G-PAL:组装板载 R322

     

    需要检查的事项:

    1) 1)     我不确定输出电容的额定电压是多少。 我建议使用4x22uF、16V 输出电容器。  

    G-PAL:输出电容的总噪声为4x22uF、电压为16V

    2) 2)     2MHz 设计的电感器值为4.7 μ H、对于500kHz 设计、我建议使用饱和电流等于器件高侧电流限制的6.8uH - 10uH 电感器。  

    G-PAL:在2MHz 设计中使用4.7uH 电感器

    3) 3) R321的值应为0欧姆。 通过这种方式、MODE/SYNC 引脚是一个到 VCC 的直接上拉电阻、用于强制 PWM 运行

    G-PAL:将值从10K 修改为0r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    感谢您的更新。 修改后、我认为设计不错。  

    有关布局建议、您可以查看下面的数据表页面

    谢谢

    -Arief