This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:如何确定 CFF 电容值。

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969325/lm61440-q1-how-to-decide-cff-capacitor-value

器件型号:LM61440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61440

您好!

请告诉我们如何确定 CFF 值吗?   条件为 Vin=24V、Vout=3.3V。   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    LM61440数据表中有几个用于 CFF 设计的表格,您可以直接参考,如果您选择不同的 Rfbt,则只需将 CFF*Rfbt 保持为数据表建议的相同值。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    有关3.3V 输出的一些建议组件值、请参阅表3。

    此致、

    Jimmy