This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53315:可选择 RTRIP 电阻器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967958/webench-tools-tps53315-rtrip-resistor-selection

器件型号:TPS53315

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已经公开分享了我的 WEBENCH TPS53315设计、下面是链接。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=8E9069BE200976FA  

输出-5V、输入-12V、输出电流-11A、FSW 500kHz

进行了比较  

OCP -13.2A 的 RTRIP 值 为54.9k。

但是、当我使用数据表中的以下公式进行计算时、我得到的 RTrip 为13.2A OCP 的64.84K

 陶瓷电容器的电容。

请您检查此问题、并告诉我是否存在任何问题。

谢谢、此致

Adarsha A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsha:

    我认为我们应该参考数据表计算结果、以便对于13.2A OCP、RTrip 应为64.84K。

    David 将研究此内容、以仔细检查 Webench 与数据表计算结果不匹配的原因。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将让 webench 团队查看该查询。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench 模型中的 Rtrip 计算使用低侧 MOSFET 的低温 Rdson、即5.9m Ω。  

     7m Ω 的数据表值是典型的室温值。