This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:COUT 低电流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969134/tps7a84a-cout-at-low-current

器件型号:TPS7A84A

大家好、  

如果 Iout 低于2A、那么 Cout 是否可以与 TPS7A83/A 类似、即将 Cout 从47uf 降低到22uf? 如果不是、原因是什么? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了优化输出性能、TPS7A84A 的最小输出电容为47uF。  

    在第8.1.1.7节"输入和输出电容器要求"中、说明了系统设计为在22uF 或更大的电容下运行。 电容器上的电容值通常会被很大一部分降额、这就是数据表建议在100kHz 至1MHz 频带中使用至少47uF 的电容器的原因。  

    即使使用47uF 电容器、数据表也建议并联使用较小的电容器、以确保实现22uF 电容。  

    通过在输出端不使用最小22uF 的电容、无法保证数据表上的性能-特别是在高频范围内[请参阅数据表 第8.1.3.1节电源抑制比(PSRR)、 8.1.3.2输出电压噪声和 8.1.3.3优化噪声和 PSRR ]。

    最棒的

    Juliette