This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:低温特性

Guru**** 2770975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968004/bq28z610-low-temperature-characteristic

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: GPCRBBQSTUDIO

你好,先生

我们使用 bq28Z610、室温 FCC 为3500mAh、但当将电池组置于低温(0°C)中时、FCC 仍然保持3500mAH。

我们已将单元格发送给 TI、并已获得 gg.csv 文件。 我们还有一个用于 bq28z610的热敏电阻(10K 欧姆)。

我需要启用哪个寄存器才能使能低温的 FCC?

Yihung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihung、

    您能否共享温度变化日志、FCC 与.gg 配置文件保持恒定? 是否使用 GPCRB 工具来补偿较大的温度摆幅?

    使用了什么类型的热敏电阻、它是 Semitec 103-AT 吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keller

    我们使用的热敏电阻为 NL103AT030F-10K-3435K+/-1%。

    e2e.ti.com/.../0-degree-C-discharge-20201229_5F00_1.xlsxe2e.ti.com/.../HT20_2D00_2S1P_2D00_20201124.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keller

    我们使用的热敏电阻为 NL103AT030F-10K-3435K+/-1%。

    e2e.ti.com/.../7573.0-degree-C-discharge-20201229_5F00_1.xlsxe2e.ti.com/.../8662.HT20_2D00_2S1P_2D00_20201124.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihung、

    我认为日志格式有问题、我无法打开它。 您能否从 bqStudio 共享日志文件?

    只要热敏电阻具有非常相似的特性、就可以使用默认的热敏电阻系数。

    是否对电池组执行了学习周期? 我在.gg 文件中看到更新状态仍然为0。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt

    日志文件格式是我们的 MCU 数据、不使用 bqstudio。 如果使用 bqStudio 和我们的 MCU 同时读取监测计、则会导致一些 I2C 读取冲突。

    当我们将电池发送到 TI 以获取电池的化学 ID 时、该化学 ID 是否已包含低温参数? 它只适合室温

    我们需要使用该化学 ID 并将电池组置于低温状态、以了解新的低温配置文件?

    Yihung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihung、

    bqStudio 日志将会更加有用、因为它是标准格式、并且还会拉取大量寄存器。

    创建的化学 ID 不会针对低温自动进行优化、您需要进行 Rb 调整。 (使用 GPCRB 工具)

    此致、

    Wyatt Keller