This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:ChargerStatus (20h)寄存器故障

Guru**** 2752705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969339/bq25713b-faults-of-chargerstatus-20h-register

器件型号:BQ25713B

大家好、我对 ChargerStatus (20h)寄存器的故障有一些疑问:

1."故障在从主机读取之前被锁存"、假设发生了可夫故障、即 VBUS 电压大于24 (根据输入过压比较器(ACOVP)信息、典型值为26V)。 ChargerStatus 寄存器中的"Fault acov"位被置位(值为"1")。 我 通过 I2C 读取 ChargerStatus 寄存器。 这是否意味着在我读取寄存器后、即使 VBUS 上的电压仍然大于24V (仍然存在 ACOV 故障)、该位也变为"0"? 我将如何知道、在读取寄存器后、如果该位为零、VBUS 电压将恢复正常(无故障电压)?

SYSOVP_STAT :"删除 SYSOVP 后、用户必须向该位写入0或拔下适配器以清除 SYSOVP 条件、从而再次启用转换器。" 如何检测 SYSOVP 是否被移除? 这是否意味着 在 SYSOVP_STAT 位变为1后、一旦 SYSOVP 位变为0、我必须将其复位以再次启用转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    以下是对您的问题的一些评论。 了解故障的最佳方法是使用 EVM、因为情况会因情况而异、事件序列也很重要。

    不可以、如果器件仍处于可夫状态、则无法清除故障。

    2.是的、主机必须将其复位为0。 这是为了保护用户、以确保现在可以安全地再次打开充电器。

    此致、

    林红