This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:我想知道 BQ24133充电需要电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969298/bq24133-i-want-know-bq24133-charge-need-voltage

器件型号:BQ24133

您好、TI 专家

BQ24133芯片的图稿
我对 BQ24133有疑问
此芯片我知道为1节~3节锂离子电池充电
可以使用带5.0V 适配器的3节电池充电吗?
使用瓦特[W]进行计算?
或者无法为5.0V 的3节电池充电?
仅电池最大电压↑伏特?
(例如:12.6V 需要13V?)

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    可以使用带5.0V 适配器的3节电池充电吗?

    不、这是降压充电器。 适配器电压必须大于电池电压。

    使用瓦特[W]进行计算?

    不适用

    或者无法为5.0V 的3节电池充电?
    仅电池最大电压↑伏特?
    (例如:12.6V 需要13V?)

    正确

    此致、

    Ricardo