This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:热插拔控制器是否可用于双向电流

Guru**** 2634615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969472/tps2490-can-the-hot-swap-controller-be-used-for-bi-directional-currents

器件型号:TPS2490

您好!

正如标题所说、我们想知道该单元是否支持双向电流。

我们无法直接在数据表中找到它、但我们想知道。 如果不是、是否有一款能够实际实现的类似 TI 产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您是否希望在两个方向上都具有过流保护。 ?

    通常、热插拔 MOSFET 的体二极管允许电流从 Vout 流向 Vin 侧。 一段时间后、Vin 会充电并增强 FET。 这是可以接受的吗?

    您能否分享您的系统方框图、终端应用和产品详细信息?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答!  

    重点是、我们使用 HSC (热插拔控制器)来保护系统免受浪涌电流的影响。 在该系统上、如果 HSC 允许、有电机可提供再生制动。  

    我不确定是否确实需要双向保护、但 HSC 应允许双向电流、只要再生制动在最理想的情况下持续。  

    我希望这能回答你的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的澄清。

    Q1完全导通、因此允许再生电流流向电源侧。 我认为、您不需要修改电路。

    请进行测试、并告诉我您在这种情况下是否有任何问题。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、它不会跳闸 HSC 中的任何东西来将其关闭并稍微对吗?  

    在再生制动停止时、我们不能有任何没有正向电流的时刻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 它不会反向跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我们将订购一些产品并进行一些最终测试、但这对我们已经有很大帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我要关闭此主题。 请在评估后随时更新您的发现/问题。

    此致、Rakesh