This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:有关设计材料的查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP12004-HE, TPS650864, LM2767, LM2665, LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969068/tps650864-inquiry-about-design-materials

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:PMP12004-HELM2767LM2665LMR62014

您好!

我的客户考虑将 TPS6508640用作 Xilinx FPGA 电源。

 1. PMP12004-HE 是否有 DSN 原理图文件?

 2.是否有任何仿真材料或仿真工具可用于选择最佳电感器?

非常感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    感谢您的参与。

    1. 很遗憾、我只有 Altium 用于创建 sch/布局、因此很遗憾没有 DSN 文件。 可以从此处为 Cadence Allegro 下载器件文件、但我将注意到默认为 TPS65086401、因此需要更改器件型号以删除后缀"1": https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TPS650864&package=RSK&pin=64&sid=01766a2102bf0021842cdc747bea03072001b06a00bd0&c=1

    2. 我们没有 TPS650864的任何仿真模型。 对于 BUCK3/4/5、电感器应该为一个固定的470nH。 对于 BUCK1/2/6、第9.2.2.1.1节"选择电感器"提供了建议用于根据所需纹波电流选择电感器的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的答复。

    客户如需了解 TPS6508640、请进行进一步咨询。

    根据数据表、还建议1uH 和470nH。 这两个值之间是否存在差异?

    在 PMP12004-HE 中、BUCK5使用了一个2.2uH 的电感器。 原因是什么?

    3.对于 VIN 5V 应用,应将电荷泵或升压用于 VSYS 输入电压电平。 请推荐该器件。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    假设470nH 和1uH、降压稳压器具有内部补偿设置-最初的想法是某些可订购产品可能具有一个或另一个。 最终、所有可订购产品的最终结果都是470nH、因此我们通常建议470nH。 这并不是一项严格的要求、只是一项一般性建议。

    2.问得好。 PMP12004-HE 是由一个中央团队完成的、他们可能选择它来降低纹波电压。 它似乎对他们有效、因此我不反对在这里使用它。

    3.我通常建议使用 TPS61040等小型升压转换器。 如果成本或空间是一个高度关注的问题、则可以使用 LM2665或 LM2767、但它们在启动时可能有点弱。 我有一个电路板、其中特别包含 LM2767、需要3或4个周期才能为 LDO5P0完全充电。 我从未注意到任何问题不起作用、但看到它尝试启动、失败并在继续之前重复几次、看起来有点糟糕。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。

    客户将以下器件作为 VSYS 的升压转换器。

     LMR62014

     - Vin=5V、Vout=5.8V

    可以使用该器件吗?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    LMR62014似乎足够强大、能够支持 PMIC 的 VSYS 引脚。