This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62736:将 VIN_OK 连接至 EN2

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62736
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969424/tps62736-tying-vin_ok-to-en2

器件型号:TPS62736

在正常条件下、IN (引脚1、电源电压)为4.2V

输出电压设置为3.3V

VIN_OK 通过 VRDIV、VIN_OK_SET、VOUT_SET、VON_OK_SET 上的4个电阻桥设置为3.52V。

问题:我能否将 VIN_OK 连接到 EN2 -如下所示-以便在锂聚合物电池提供的 VIN 电压降至3.52V 以下时立即禁用 TPS62736的降压转换器?

目标是保持电池寿命、防止放电过多。  

注意:下游组件受到保护、不会出现无人值守的断电。

感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    VIN_OK 在 VIN>1.9V 之前处于未知状态。  您可能需要添加一个大型下拉电阻器、以确保其不会向上浮动。  除此之外、连接 EN2=VIN_OK 应该是可以的。

    此致、

    Jeff