请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62736 在正常条件下、IN (引脚1、电源电压)为4.2V
输出电压设置为3.3V
VIN_OK 通过 VRDIV、VIN_OK_SET、VOUT_SET、VON_OK_SET 上的4个电阻桥设置为3.52V。
问题:我能否将 VIN_OK 连接到 EN2 -如下所示-以便在锂聚合物电池提供的 VIN 电压降至3.52V 以下时立即禁用 TPS62736的降压转换器?
目标是保持电池寿命、防止放电过多。
注意:下游组件受到保护、不会出现无人值守的断电。
感谢您的确认。