This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:最大 CSS 值

Guru**** 2513085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968796/tps563210a-the-maximum-css-value

器件型号:TPS563210A

尊敬的团队:

我是否可以向您了解 TPS563210A 的最大 CSS 值?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    让我们检查一下工作台、稍后再向您提供反馈。 您的客户是否对此 CSS 值有任何疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常,TPS563210A 可支持10ms 最大软启动时间(82nF)。 请告诉我们此数据是否适合客户。

    如果客户希望使用更大的 CSS、我们还可以在工作台上进行检查。  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    他们希望使用超级电容器维持电源、并希望通过 SS funcion 控制浪涌电流。

    他们希望在此应用中使用1uF 或更高的 CSS。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在带有超级电容器的 EVM 上检查它。 并将在稍后分享结果。  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    谢谢、客户在 TPS563210A 输出侧使用了7.5F 超级电容器。 (6~12Vin 至4.2Vout)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我正在进行测试。 请帮助确认最大稳态电流和启动加载。  

    我发现 tps563210A 可以在大多数条件下(<~2.9A 启动负载)以12Vin-1.05Vout 启动。

    您能否帮助共享 SCH 以便我将 EVM 配置为客户电路板以检查可能性。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    更新了一些测试结果。 在 EVM 上具有 CSS 1uF 的条件12Vin-4.5Vo (L 更改为3.3uH、Vo 更改为4.5V、CSS 更改为1uF)。

    TPS563210A 可使用1uF CSS 电容器良好启动。 但在3A 负载启动时,SS 时间似乎减少到~45ms。  

    其他 SS 时间似乎正常~ 140ms。

    1. 12Vin-4.5Vo _2A 启动负载  

    2. 12Vin-4.5Vo _3A 启动加载  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您的大力支持。

    我将与客户进行一些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    将关闭该线程。 如果您需要进一步的支持、请告知我们。