This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:可支持多相

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969053/tps51215a-can-support-multiphase

器件型号:TPS51215A
主题中讨论的其他器件:TPS51215

你(们)好

TPS51215能否支持多相?
应用如下
Tiger Lake H-Line
CPU 1组 PCH 1组、Intel CRB 使用两相、
ICC 最大值= 42A
TDC = 2xA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    42A 应为峰值电流。此器件不支持多相、但您可以使用2个 FET 来实现低侧或低侧和高侧、同时具有低 RDSon/Qg、从而实现热性能改进。

    裕昌