This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61176:不生成输出电压

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967897/tps61176-output-voltage-is-not-generate

器件型号:TPS61176

尊敬的先生

我们在原理图下实现了该器件、它不会生成28V 的输出、而是仅生成4V。

现在、我们已将 EN 引脚与 Vin 引脚连接。 输入电压为4.0v。我们在 C24上使用10uf 电容器、而不是4.7uf 电容器。

我们将 9LED 串联、并将2个通道连接到 IFB1和 IFB2。

请说明不生成电压的原因。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamlesh、

    我无法查看您的原理图。 是否可以通过单击"插入文件"按钮重新加载它?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    我随附了原理图,您能帮我回顾一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamlesh、

    您是否在加电后测量了 PWM/EN 信号?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin  

    我已经测量过、但电压固定在4.0v 左右。

    实际上、我现在已经将 TPS61176设置为非调光模式。

    您可以考虑如下所示:

    1)旁路 Q4 MOSFET (意味着源极到漏极短路)  

    2) 2)连接了 PWM/EN 引脚和82k 上拉电阻  

    3) 3)将 MODE/FAULT 引脚与1M 电阻连接到 GND。(下拉)。

    输入电压:- 4.0v

    输出电压:- 4.0v

    我没有将任何负载连接到电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamlesh、

    我从您的原理图中看不到任何问题。 因此、有必要检查每个引脚电压。 例如、VLDO 应约为3.3V。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Robin

    感谢您的帮助。

    实际上、我们已经解决了问题。

    BR  

    Kamlesh Patel