This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:低负载下 EMI 测试出现问题。

Guru**** 2810645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969289/ucc256403-problems-with-the-emi-test-under-low-load

器件型号:UCC256403

在低负载下执行 EMI 测试时的效率。
介于0.15MHz 和0.5MHz 之间的频率值较大。
当负载较高时没有问题。
修改 LL/SS 引脚以解决此问题是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    轻负载下的 EMI 较差是由于轻负载下的硬开关,您可能需要:

    1.通过修改 LL/SS 引脚来增加 BMTH

    2.如果在 LLC MOSFET 的漏源极上添加了外部电容器,则可能需要减小电容并使用具有较小 COSS 的 MOSFET。

    降低磁感 Lm 也很有用。

    云生