This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:电感性负载的预防措施

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969197/lm5060-precautions-for-inductive-load

器件型号:LM5060

都很好、

我目前正在使用 LM5060器件为发动机起动器设计高侧开关:  

-无需电流保护功能

-无需 OVP

-负载电压为14V

-~电流为25A μ A

问题:除数据表中的飞轮和"8.2.1.2.9大负载电容"外,您是否在此用例中看到了另一个特殊的预防措施?

与 LM5060相比,TI 负载开关中的任何其它器件更适合此应用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anicet、您好!

    如果不需要过流或短路等保护、LM5060是更合适的控制器。 您的原理图看起来不错。  

    此致、Rakesh