This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3464A:LM3464A

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464A, UCC28740, LM3464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967911/webench-tools-lm3464a-lm3464a

器件型号:LM3464A
主题中讨论的其他器件: UCC28740LM3464

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 LM3464A LED 驱动器为一系列 LED 供电。 我正在利用驱动器的全部4个输出。 我正在尝试使用 webench 软件来设计电源、以满足我的要求。 我的串联 LED 具有正向电压(4个通道中的1个)、正向电压为64伏。 LED 平均工作电流为700mA。 我连接了 WEBENCH 中生成的电源。 这是否适用于所有4个通道的驱动器、或者电源输出电流是否很小? 电源输出电流是否至少必须为700mA x 4 = 2.8A、才能以700mA 的电流驱动所有四个通道?e2e.ti.com/.../Draft1_5F00_PowerSupply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

      那么、您的原理图似乎没有使用 LM3464? 您是否对附件中的 UCC28740有疑问?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、感谢您的回复。 因此、我认为我的第一条消息中存在一些困惑。 我在前一封电子邮件中所附的是在 webench 中生成的电源。 这正是我考虑用作电源的因素。 但是、图片中的电源连接的驱动器是 lm3464。 我想知道 webench 生成的设计是否能够满足我在前一封电子邮件中概述的需求。 我尝试避免设计定制变压器。 我想知道电源设计是否能够满足4x700mA 输出电流的要求、从而驱动 lm3464 LED 输出。 请告诉我这是否合理、如果不是、请告诉我什么是令人困惑的、以便我可以澄清我的问题、我需要一个解决方案。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

      您能否与我分享您系统的清晰方框图? 我对您的要求仍然不是很清楚。 谢谢。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很快就会提供。 我在这里发布另一个问题时遇到问题。 我在这里要问您。 热折返功能是否必须使用或 DHC 是否需要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

       如果您不需要此类函数、则可以通过寄存器禁用此函数。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean、Regs 的意思是什么? 很抱歉,我不明白你的意思。 您能澄清一下您的意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

       很抱歉、我有两个问题的答案、即无法禁用热折返功能。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 我想知道、为了在不触发热折返的电压下持续运行、是否可能有一个1欧姆的电阻代替热敏电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、我还有一个问题要回答以下问题。 我正在购买评估板。 如果我想了解它如何在驱动更高电流负载时运行、我只需要更改 Rsense 吗? 显然、我不会通过驱动负载上的大量电流来超出功率。 你有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

      是的、您需要调整 Rsense 以获得更高的输出功率、请参阅应用部分以了解修改指南。

    BR

    肖恩