This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:EN 为高电平时启用该器件的时间

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968822/tps63810-how-much-time-when-en-is-high-to-enable-the-part

器件型号:TPS63810

大家好、  

只需检查 EN 需要多少时间被拉至高电平来启用该器件。 客户希望使用脉冲在短时间内启用零件、然后禁用零件的应用程序。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户使用 EN 引脚或 I2C 启用/禁用器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu,

    客户使用 EN 引脚。 因此、他们需要知道 EN 引脚上拉为高电平以启用该器件的最短时间。 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正如我们在呼叫中所说的、最好通过 I2C 控制启用/禁用状态。 延迟很小、几乎是通信的时间。