请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54201 主题中讨论的其他器件:LM36010
尊敬的团队:
我们是否有任何 LED 驱动器可满足以下规格?
1通道
3V 输入电压(来自电池)
输出电流为500mA
我们的客户希望不使用下面所示的外部二极管。
非常感谢
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.