This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C40-Q1:OUT 引脚无输出现象

Guru**** 2509915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968707/webench-tools-ucc28c40-q1-out-pin-no-output-phenomenon

器件型号:UCC28C40-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用 WEBENCH 设计反激式电路。 在测试发现后、OUT 引脚无输出现象、其他引脚也出现异常。

我不知道哪个引脚控制 OUT 引脚的输出。

希望能通知我们。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您通过 TI 的 E2E 论坛进行连接。 "OUT 引脚、无输出现象"、 "其他引脚似乎异常"-您能更具体一点、以便我能提供帮助吗? 需要检查的基本事项可能是:VDD>UVLO (on)、VREF=5V、存在斜坡信号?

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的帮助。问题现已解决。

    另一个问题是没有协同变压器设计人员、因为我发现有些 WEBENCH 设计不提供产品编号。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到问题得到解决。

    当您看到一些 WEBENCH 设计未提供变压器产品器件型号时、您需要了解的是: WEBENCH 设计器算法在设计变压器时考虑了几个因素:最大允许功率损耗、最大可行层数、股数等 使用可用的核心/bobbin 数据库材料、您的设计无法满足其中一个或多个参数、这就是您接收到有限信息或无产品器件型号的原因。 尝试在 WEBENCH 中放宽您的设计规格、直到您看到更详细的变压器信息、其中将包括产品器件型号。 如果您必须满足超出 WEBENCH 设定限制的严格设计规格、则您将自行设计定制变压器。 更多详细信息可在此 e2e 线程中找到

    感谢您的设计、祝您一切顺利、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢、祝您好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的