This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:备用计时器5h

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969183/bq24600-back-up-timer-5h

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件: BQ24610

尊敬的 TI 支持团队:

  我对集成在 bq24600中的相应备份计时器有疑问,

1、根据 SLUS891B 第8页的规定、内部5h 安全计时器在4.252500 <T<5.75h , How set exact timer ? 范围内    

2.即使安全计时器过期,是否仍可以继续为电池充电?

3.根据 STAT 引脚,是否可以确定安全计时器已过期,而不会发生其他警告?

4.是否可以禁用安全计时器或更改为8、10h?

B.R

Alex Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    1. 这是一个不可配置的内置5小时安全计时器、这些是精度限制。
    2. 如果安全计时器到期、则会指示故障条件、转换器将被禁用、因此充电将停止
      1. 在以下条件下启动新的充电周期时、安全计时器复位
        1. VFB 降至低于 VECHG、从而触发再充电阈值
        2. POR (示例:拔下并重新插入输入适配器)
        3. 切换 CE 引脚
    3. 所有故障将在 STAT 引脚上指示、但您无法区分它是哪种特定故障。
    4. 在这个部件中、不能禁用安全定时器。
      1. 如果您需要可配置的安全计时器、您可以查看 BQ24610器件、该器件类似于 BQ24600。