This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:查询 TIDA-010074的设计指南

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969193/bq76940-query-on-design-guideline-of-tida-010074

器件型号:BQ76940

查询: Q23 MOSFET 的器件型号为 ZXMP10A13FTA 、其 VGth 为-2.0V 至-4.0V、如果运算放大器 VSS 电流大于2uA /4uA、则 Q23将开启、运算放大器 VSS 将下拉至 Cell0 (GND)。 在本例中、运算放大器的 Vcc 是总线电压、根据我们的设计、LFP 电池的 Vcc 为62V。 在这种情况下、运算放大器将失败。

请告诉我您的想法

此致、

p..K.Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 P.K.:

    Q23用作源极跟随器或共漏极放大器配置、以提供略高于电芯13的电压作为运算放大器的负电源电压。  如果运算放大器消耗的电流更大、则源极将尝试升高、从而增大 VGS、而更多电流将流向漏极。  如果运算放大器电流负载下降、并且 Q23源极尝试下拉至 GND、FET 将关断、源极将通过1M RGS 电阻保持在栅极电压(电芯13电平)。   在任一种模式下、晶体管在源极和漏极之间都有大约13节电池的电压。   

    负电压稳压器也适用于运算放大器电源。  它可以提供更一致的电压、但需要更多的组件和偏置电流。