请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 查询: Q23 MOSFET 的器件型号为 ZXMP10A13FTA 、其 VGth 为-2.0V 至-4.0V、如果运算放大器 VSS 电流大于2uA /4uA、则 Q23将开启、运算放大器 VSS 将下拉至 Cell0 (GND)。 在本例中、运算放大器的 Vcc 是总线电压、根据我们的设计、LFP 电池的 Vcc 为62V。 在这种情况下、运算放大器将失败。
请告诉我您的想法
此致、
p..K.Jain