This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:用于维持 FPWM 的输出电压/负载电流限制是多少?

Guru**** 688030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969155/lmr23625-q1-what-are-the-output-voltage-load-current-limits-to-maintain-fpwm

器件型号:LMR23625-Q1

我安装并运行了 LMR23625CFQDDARQ1、但它在低输出时降低了频率。
对于另一个应用、我使用了一个在所有条件下都能保持频率的不同 TI 器件(TPS560430XFDBVR)。

这是正常现象吗?我是否有错误标记的器件?

IC 上的标记:

F25CFQ
 TI AA
P053G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特、您好!

    当您说"处于低输出"时、我们是否在谈论低输出电流或电压?
    请提供以下信息:

    • 应用要求? 条件? 输入电压、输出电压、输出电流?
    • 电路原理图、以确保其设计正确
    • 器件是否与外部时钟同步?

    其中一种封装类型(器件)在轻电流负载下进入轻负载运行(第8.4.4节)、从而降低开关频率以保持稳压。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    您似乎缺少了一个用于器件标识的额外代码字母。 请仔细检查器件上的标记并提供信息。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Variable_5F00_heater_5F00_drive_5F00_schematic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F25CFQ
    TI 9AA
    P053G4
    24V 输入
    最初使用更高的电阻进行测试、但现在 固定了15欧姆输出。
    可变输出、零至19.2V 最大
    无外部同步
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    我查看了原理图、看起来不错。 器件在哪个输出端开始改变频率?

    我的搜索工具上不会弹出器件标识。 我已与我们的产品工程师联系以了解更多信息。 他们可能有不同的工具来搜索器件。 但是、我想指出、我不认为器件贴错了标签。

    谢谢、
    Alejandro