This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:在 OTG (升压)模式下、BQ24295是否在其 VBUS 引脚上提供5V 电压? 还是必须将负载连接到 PMID?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968921/bq24295-does-bq24295-provide-5v-on-its-vbus-pin-in-otg-boost-mode-or-do-i-have-to-connect-the-load-to-pmid

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ24297

 从 BQ24295数据表中可以看出、Q1是否在升压(OTG)操作期间导通。 数据表显示了连接到 PMID 的手机/平板电脑。  启用 OTG 模式时、BQ24295是否在 VBUS 上提供5V 电压? 换句话说、我是否需要任何其他连接/组件来在 OTG/升压模式下提供+5V 电压、这与我在充电模式下用于电池充电时使用的 USB 连接器相同?

谢谢!

尤利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤利

    Q1在 OTG 模式下关闭。 只有 PMID 具有 OTG 输出、 并且在 OTG 模式下 VBUS 应该被关闭。 如果 VBUS 和 PMID 都需要 OTG 输出、请改用 BQ24297。

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 感谢详细的回答。

    此致、

    尤利