This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:快速的 USB 连接/断开周期将导致 REGN 和 SYSVoltes 保持关闭"停滞状态"

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967902/bq25890-rapid-usb-connect-disconnect-cycles-will-cause-the-regn-and-sysvoltages-to-stay-off-stuck-state

器件型号:BQ25890

我们有一个通过 USB C 连接为内部电池充电的应用。 当我们快速插入和拔出 USB C 线缆时、器件处于关闭状态时、电池充电器会随机循环进入卡状态。 当插入 USB C 电缆电源且 REGN 关闭时、充电器不会启用 SYS。 此事件后的持续周期不会恢复功能。 我们唯一能够恢复功能的方法是使用用户按钮将~QON 引脚保持接地足够长的时间。 然后器件通电。

是否有人在使用此芯片时遇到过这样的情况? 具体来说、我们使用的是 BQ25890RTWR 器件。 我们遵循了有关无源器件以及组件与器件接近程度的数据表建议。

不同电路板的行为各不相同、但每个电路板都使用相同的软件。 有些板无法进入这种停滞状态、而其他板可以进入这种状态。

另一个线索是、我们的处理器通过 I2C 连接到 BQ25890RTWR 器件。 我们在处理器中注释了在处理器上电时配置电池充电器的代码。 我们对易受影响的电路板进行了编程、问题就会消失。 我们希望在加电时配置电池充电器、以便为我们的电池正确配置充电参数。

感谢大家、新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否在测试期间提供充电器的所有寄存器值?

    请注意、器件未检测到 USB Type-C 适配器。

    谢谢、新年快乐!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回答。 以下是我们使用的测试条件:

    VBUS = USB type C 适配器插入器件、电压通过过压浪涌 保护器(TPD1S514-3YZR)、然后连接到电池充电器。 电池充电器上的电压上升至~5.4V、然后下降至5.1V。

    IVBUS =插入 USB type C 适配器后、我不确定 VBUS 中的电流是多少、但我们可以测量该电流、并在关键时返回给您。

    VBAT =在测试条件下、电压保持在2.3V 以上、使用示波器探头、电压上升低于电池标称电压(3V) 0.3V。

    IBAT =我不确定在此测试条件下从电池拉出/拉出了什么电流、但我们可以测量该电流、并在关键时返回给您。

    VSYS =该电压在卡滞状态下不存在。

    ISYS =我不确定该引脚上的电流是多少、但我想它不是什么、因为该引脚上没有电压。

    以下是处于"卡住"状态和"正常"状态时的寄存器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    当处于"卡住"状态时、

    没有有效的 VBUS。 请监控 VBUS 引脚电压。

    2. Q4 (BATFET)关闭。 请检查主机是否关闭或由于其他原因而关闭。 9.2.15.2电池过放电保护和9.2.15.3系统过流保护可能会有所帮助。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning!

    下面是我现在从团队那里得到的信息:

    1. 没有有效的 VBUS。 请监控 VBUS 引脚电压
      1. 答案:VBUS 电压在示波器上良好(5.1V)、充电器在 REG11中显示为5.1V、但也显示 VBUS 未连接(REG11位7为0)。
    2. Q4 (BATFET)关闭。 请检查主机是否关闭或由于其他原因而关闭。 9.2.15.2电池过放电保护和9.2.15.3系统过流保护可能会有所帮助。
      1. 回答:主机在断电期间确实会关闭 BATFET。 我们还在断电期间读取寄存器以确认写入、但读取是实际断电的竞态条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否设置 REG09[3]=1 (即添加 Q4关闭延迟)并重试您的测试?

    谢谢、

    宁。