我们有一个通过 USB C 连接为内部电池充电的应用。 当我们快速插入和拔出 USB C 线缆时、器件处于关闭状态时、电池充电器会随机循环进入卡状态。 当插入 USB C 电缆电源且 REGN 关闭时、充电器不会启用 SYS。 此事件后的持续周期不会恢复功能。 我们唯一能够恢复功能的方法是使用用户按钮将~QON 引脚保持接地足够长的时间。 然后器件通电。
是否有人在使用此芯片时遇到过这样的情况? 具体来说、我们使用的是 BQ25890RTWR 器件。 我们遵循了有关无源器件以及组件与器件接近程度的数据表建议。
不同电路板的行为各不相同、但每个电路板都使用相同的软件。 有些板无法进入这种停滞状态、而其他板可以进入这种状态。
另一个线索是、我们的处理器通过 I2C 连接到 BQ25890RTWR 器件。 我们在处理器中注释了在处理器上电时配置电池充电器的代码。 我们对易受影响的电路板进行了编程、问题就会消失。 我们希望在加电时配置电池充电器、以便为我们的电池正确配置充电参数。
感谢大家、新年快乐!