This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:SW 引脚的上升时间/下降时间

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969216/lm5143-q1-rise-time-fall-time-of-sw-pins

器件型号:LM5143-Q1

您好!

你好。 但愿你一切顺利。

我们的客户想知道 LM5143QRWGRQ1 SW 引脚的上升时间和下降时间的验收标准是什么。 我将在下面复制他们的确切询问、这样就不会丢失任何词语。 我感谢你在这一问题上的帮助。

"出于测试目的、我们需要 SW1和 SW2引脚的上升时间和下降时间验收标准

我正在 SW 引脚上进行功能测试,我们将测量上升、下降、开关频率、占空比幅度
开关频率 数据可在数据表中找到,对于占空比和振幅,我们可以计算得出
但是上升时间、下降时间、我不知道如何列出接受标准。"

我希望您能帮助我们提供这些信息。 谢谢你。


此致、

Cedrick



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    上升和下降时间通常为5-10ns。 但是、当稳压器空载时、下降时间较慢、因为对 SW 节点电容进行放电的电感器电流非常低。

    我建议使用效率作为基准来验证电源运行是否正确。

    此致、

    Tim