This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:TPS7A05

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, LP5907, TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969146/tps7a05-tps7a05

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: LP5907TPS7A88

您好、先生、

我的客户正在寻找 TPS7A05等 LDO 解决方案、但快速启动时间大约为50uS。

您有没有建议哪一个适合这种情况?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    启动时间将是一个关键的驱动要求、因此、如果我们暂时专注于这一点、您能否澄清50us 是仅斜坡时间、还是延迟时间+斜坡时间?

    LP5907能够在80us 典型值内完全导通(延迟时间+斜坡时间)。

    TPS7A88的斜升速度可以远高于50us、但延迟时间+斜升时间将略高于100us。

    谢谢、

    斯蒂芬