This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:BQ4050不能使用 EV2400读取通信?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969066/ccs-bq4050-cannot-use-ev2400-to-read-communication

主题中讨论的其他器件:EV2400BQ4050BQSTUDIO

工具/软件:Code Composer Studio

BQ4050可以使用 EV2300读取通信、但在切换到 EV2400后没有通信? 我是否可以问造成这种情况的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 EV2400无法通信时、您遇到什么类型的错误? BQStudio 是否能够与 EV2400通信? 您是否有另一个可以尝试通信的设备?