This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:原理图审阅请求

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968835/tlv1117-schematic-review-request

器件型号:TLV1117

大家好、

我们将 TLV1117用于超级电容器电路。 它将电流输送到4.4F 电容器中。

您能否帮助验证器件产生的电压约为4V、并且 RC 组件是否合适?

谢谢、
Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我注意到这个原理图有多个问题。

    1. TAB 引脚用于散热器,分压器应通过 ADJ/和 OUT 连接。

    输出电压不正确、请参阅9.1.1以使用此处的公式重新选择输出电容器。  

    TLV1117要求输出电容器的 ESR 大于0.2欧姆,如果 C53是陶瓷电容器,请确保 ESR 符合此要求,否则,请考虑添加串联电阻器以增加 ESR。

    4.为4.4F 电容器充电时、LDO 可能会进入电流限制或由于大浪涌电流而从热关断模式循环进入和退出。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的评论。 我有一个快速跟进/澄清。

    如果我们想要5V 固定电压、是否需要 ADJ 引脚?

    电路目的是在超级电容器节点处提供4V 电压。 器件的输出电压是否为5V?

    我认为二极管和小电阻器的压降会将5V 电压降至4V。 你同意吗?

    3.您是否会推荐其他器件代替 TLV1117? 可能是一种软启动功能来避免浪涌问题?

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    如果我们想要5V 固定电压、是否需要 ADJ 引脚?

    TLV1117具有5.0的固定输出,如果您选择了固定版本,则无需 ADJ 引脚和电阻分压器。  

    电路目的是在超级电容器节点处提供4V 电压。 器件的输出电压是否为5V?

    我认为二极管和小电阻器的压降会将5V 电压降至4V。 你同意吗?  

    二极管将产生额外的压降、但二极管压降可能随温度变化、并且可能会出现较大的部件间差异。 除非您不关心输出的精度、否则我不建议在二极管上使用"应答"来实现特定电压。  

    3.您是否会推荐其他器件代替 TLV1117 ? 可能是一种软启动功能来避免浪涌问题?

    是的、您肯定需要具有内置软启动功能的 LDO。 对于您的应用、您有12V 输入电压、LDO 输出5V 电压。 您对建议有其他要求吗?  

    此致、  
    Jason Song