This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:TPS5450b EN 引脚说明

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969051/tps5450-tps5450b-en-pin-discription

器件型号:TPS5450

尊敬的 TI 支持

  

未找到规范中 EN 引脚的电压范围。 在相同的条件下、其中大多数为5V、但少数为3.8V。 这是正常的吗? EN 引脚悬架芯片能否稳定工作?

tps5450b 和 tps5450之间有何差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表规格、ENA 引脚的绝对最大额定电压为7V。 您应该能够提供外部5V 或3.8V、或者由于这个部件的 ENA 引脚为高电平有效、您可以使 ENA 引脚悬空以启用此部件。 将 ENA 引脚拉至低电平将禁用此部件。

    2.您能否提供此 TPS5450B 的参考? 到目前为止、TI 仅提供 TPS5450器件。  

    此致、

    Jimmy