This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA79M:如果在短时间内出现大电流、该 IC 是否正常工作

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UA79M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968988/ua79m-does-this-ic-work-if-the-large-current-flow-during-short-period

器件型号:UA79M

大家好、

我对 UA79M 有疑问。

UA79M 最大电流为500mA。

客户使用 UA79M 电路。 在其电路中、20ns 内的峰值电流约为1.4A。

如果此类电流在短时间内流动、我们能否确保正常工作?

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya、  

    在数据表中、典型峰值电流(电流限制)约为0.65A、在20ns 内具有1.4A 比电流限制响应速度快。 电流限制环路的响应时间通常高于100us。 如果1.4A 只是浪涌电流、则风险很小。  

    此致、  
    Jason Song